结果:找到"DRV8837 马达驱动 电机驱动 直流电机 智能门锁",相关内容1000条
  • 智能小车编码器检测出来的速度,如何和PWM输出匹配??
  • 之前做过一次平衡车,没有深究知识细节。这一次做智能小车,一步一步搞清楚相关知识点,最近有一个疑问:通过定时器编码器功能检测出来的电机速度,如何匹配驱动电机的PWM值?目前代码的设置如下:1.主频200MHZ2.编码器定时器TIM2:分频1,周期655363.PWM驱动定时器TIM8:分频1,周期655364.基础定时器TIM5:分频200,周期10000,也就是10MS循环一次。然后我通过M法计数方式,PWM值给定32768,然后算出来得出:externintRead_Encoder_Value(uint8_tTimer);floatMotorCurSpeed=0.0;voidBSP_TIM...
  • 所属专栏: 立创开发板 标签: 小车,测速, 发帖人:风也温柔 发帖时间:2024-02-03 17:36:00
  • 双通道DMOS全桥驱动器,可以驱动一个步进电机或者两个直流电机,兼容DRV8812
  • 一、产品简述MS35656是一款双通道DMOS全桥驱动器,可以驱动一个步进电机或者两个直流电机。每个全桥的驱动电流在24V电源下可以工作到1.4A。MS35656集成了固定关断时间的PWM电流校正器,以及一个2bit的非线性DAC(数模转换器),可以工作在全步进,半步进,四分之一步进,正转,反转以及待机模式。PWM电流校正器可以选择快衰减,慢衰减及混合衰减模式,可以针对不同电机做选择,减小音频电机噪声。芯片还内置内部同步整流控制电路以降低PWM工作时的功耗。芯片集成的保护电路有过热保护,欠压保护(UVLO),短路保护以及翻转电流保护。二、主要特点峰值电流2A双通道全桥一个步进电机驱动...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: DRV8812, 发帖人:XBW0331 发帖时间:2022-06-22 11:39:00
  • MS4931替代A4931应用于激光打印,电动工具等无刷直流电机驱动芯片
  • MS4931描述MS4931为一款三相无刷电机的预驱动芯片,最高工作电压可达35V,能适用驱动宽范围的N沟功率MOSFET。芯片具有堵转保护,过温保护,以及同步整流等功能。内部同步整流可以使得芯片处于衰减期时通过打开合适的功率管从而降低功耗。MS4931提供使能,方向,刹车输入脚,用于控制电流,逻辑输入脚FG1和FG2可用于测量电机转动情况.芯片工作温度范围-40°C105°C,采用28脚QFN封装。外置MOS工作电流可以做到10A以上,适合运用于需要大电流的电机驱动场合。特点驱动3组共6个N型功率管同步整流,停机模式,低功耗低压保护和过温保护HALL原件输入PWM控制电流,正、反转工作模...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 无刷 发帖人:XBW0331 发帖时间:2022-05-27 17:49:00
  • 瑞盟带堵转检测单通道低压5V直流电机驱动芯片MS31011
  • MS31011是瑞盟科技推出的一款低压5V直流电机驱动芯片,为摄像机、消费类产品、玩具和其他低压或者电池供电的运动控制类应用提供了集成的电机驱动解决方案。MS31011能提供高达0.8A的输出电流。可以工作在2.0~5.5V的电源电压上。MS31011具有PWM(IN1/IN2)输入接口,与行业标准器件兼容,并具有过温保护功能。MS31011具有过流保护功能,且限定电流可调;芯片含有具有异常输出脚,作为过流检测的输出。主要特点:H桥电机驱动器--驱动直流电机或其他负载--低导通阻抗(HS+LS)1.1Ω0.8A驱动电流电源电压2.0~5.5V接口PWM(IN1/IN2)输入模式过温...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 瑞盟 MS31011 发帖人:芒果西米露 发帖时间:2021-11-12 11:46:00
  • 马达驱动DRV8837替代兼容AT8837
  • AT8837为摄像机、消费类产品、玩具和其它低电压或者电池供电的运动控制类应用提供了一个集成的电机驱动器解决方案。AT8837能够驱动一个直流电机或其他诸如螺线管的器件。输出驱动模块由NMOS功率管构成的H桥组成,以驱动电机绕组。AT8837能够提供高达15V1A的驱动输出;AT8837具有一个PWM(IN/IN)输入接口。目前在智能门锁应用领域中,该芯片主要用于智能门锁的离合组件的驱动芯片;例如用于stm32为主MCU的智能门锁方案中就用到8837这颗芯片。
  • 所属专栏: 器件替换 标签: DRV8837 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2021-05-10 18:11:00
  • 发现一颗国产的马达驱动方案能直接替代DRV8837,性价比很高
  • drv8837规格书datasheet.pdf国产DRV8837是一款1.8A低压直流有刷马达驱动方案DRV8837。这是一款低功耗高集成度的方案,该款产品相比外形缩小75%。此外,与现有器件相比,它还将RDS(ON)降低50%,将睡眠电流降低75%。国产DRV8837四大特点:双轨供电、集成度高、封装面积小、功耗低、产品稳定性极高,性价比非常好。该款产品使用双电压双轨供电,VCC部分为1.8V至7V,VM部分为0V至11V,支持PWM控制。附DRV8837原理图:逻辑驱动和马达驱动分开,可以确保马达驱动力更强,器件使用范围更宽;第二点则是防止开机瞬间的冲击电流可能把电源电压拉低至欠压保护点...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 国产DRV8837 DRV8837替换 IC 国产 发帖人:dnsj052 发帖时间:2021-02-02 17:18:00
  • 上海数明半导体电机驱动选型表完美替代IRS2***系列
  • 上海数明半导体电机产品选型手册,主要针对200-600V中高压电机驱动,可以直接替换IRS2***系列,质优价廉。深圳芯海创新科技有限公司全系代理上海数明产品线,可提供原厂技术支持及免费样品。欢迎交流
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 半桥 数明半导体 IR 发帖人:芯海创新 发帖时间:2020-10-28 11:29:00
  • 智能锁专用马达驱动IC
  • HC8532(类同L9110)1、单通道内置功率MOS全桥驱动159----2、驱动前进、后退、停止及刹车功能1410----3、内置迟滞热效应过流保护功能8195----4、低导通电阻(1.6欧)5、最大连续输出电流可达1.8A,峰值2.5A6、无需外围滤波电容7、采用DIP8、SOP8封装形式。免费提供样品、价格有优势。
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: IC 类同L9110 发帖人:电容式触摸IC专业户 发帖时间:2019-10-26 12:12:00
  • AT8870单通道刷式直流电机驱动芯片
  • 单通道刷式直流电机驱动芯片描述AT8870是一款刷式直流电机驱动器,适用于打印机、电器、工业设备以及其他小型机器。两个逻辑输入控制H桥驱动器,该驱动器由四个N-MOS组成,能够以高达3.6A的峰值电流双向控制电机。利用电流衰减模式,可通过对输入进行脉宽调制(PWM)来控制电机转速。如果将两个输入均置为低电平,则电机驱动器将进入低功耗休眠模式。AT8870集成电流限制功能,该功能基于模拟输入VREF以及ISEN引脚的电压。该器件能够将电流限制在某一已知水平,这可显著降低系统功耗要求,并且无需大容量电容来维持稳定电压,尤其是在电机启动和停转时。内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定和过温保...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 芯片 发帖人:zeshcy 发帖时间:2018-06-14 12:45:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: